990-5912C-018

3:3 UPSシステムの電源ケーブルの接続

注記: 1+1簡易並列システムの場合は、バスバーの前面と背面で同じボルトを使用して、2台のUPSからの電源ケーブルを接続します。
  1. PEケーブルをPEバスバーに接続します。

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

  2. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源の場合:商用電源/主電源から入力ケーブルを接続します。
    • 2系統主電源の場合:商用電源/主電源からバイパスケーブルを接続します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源の場合:UPS入力ケーブルを接続します。
    • 2系統主電源の場合:UPSバイパスケーブルを接続します。
  4. UPS出力ケーブルを接続します。
  5. 負荷ケーブルを接続します。

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

  6. ケーブルを保守バイパス盤の左側、上部、底部にあるケーブルリリーフにケーブルタイ(付属品)でケーブルリリーフに留めます。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?