990-5912C-018

Galaxy VS UPSの信号ケーブルの接続 – 単機システム

注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

  1. ブレーカーインジケーターライトのClass 2/SELV信号ケーブルを、保守バイパス盤の制御端子台からUPSにご使用の設定に応じて接続します。
    注記: ブレーカーインジケーターライト回路はClass 2/SELVと見なされています。Class 2/SELV回路は主回路から絶縁する必要があります。回路がClass 2/SELVであると確認できない場合は、ブレーカーインジケーターライトの端子に回路を配線しないでください。

    単機システム – 1系統主電源

    単機システム – 2系統主電源

  2. non-Class 2/non-SELV信号ケーブルを、保守バイパス盤の制御端子台からUPSに、ご使用の設定に応じて接続します。

    単機システム – 1系統主電源

    単機システム – 2系統主電源

  3. 信号ケーブルのたるみを引き上げ、信号ケーブルをケーブルレリーフに固定します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?