990-5912C-019

유지보수 바이패스 패널을 벽에 장착

주의
부상 또는 장비 손상 위험
  • 구조적으로 안정적이고 장치의 중량을 지탱할 수 있는 벽 또는 랙에 유지보수 바이패스 패널을 장착하십시오.
  • 벽/랙 유형에 적절한 하드웨어를 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  1. 나사를 제거하고 유지보수 바이패스 패널의 내부 도어를 엽니다.
  2. 장착할 구멍 4개의 위치를 측정하고 벽에 표시합니다.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. 4곳의 표시 위치에 구멍을 뚫고 고정 볼트를 장착합니다.
  4. 유지보수 바이패스 패널을 벽에 장착합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?