990-5912D-032

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับระบบ UPS 3:3

หมายเหตูู: สำหรับระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย ติดตั้งสายไฟจาก UPS ทั้ง 2ชุด บนด้านหน้าและด้านหลังของบัสบาร์ด้วยสกรูตัวเดียวกัน
  1. เชื่อมต่อสาย PE เข้ากับบัสบาร์ PE

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

  2. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยว: เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก
    • สำหรับระบบเมนคู่: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาสจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก
  3. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยว: เชื่อมต่อสาย UPS อินพุต
    • สำหรับระบบเมนคู่: เชื่อมต่อสาย UPS บายพาส
  4. เชื่อมต่อสายเอาต์พุต UPS
  5. เชื่อมต่อสายโหลด

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

  6. ยึดสายด้วยตัวรัดสาย (มีให้มา) เข้ากับรางสายเคเบิลที่ด้านซ้าย ด้านบน และด้านล่างของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?