990-5912C-034

Güç Kablolarını 3:1 UPS Sistemi için Bağlayın

  1. PE kablolarını PE barasına bağlayın.

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Tekli şebeke için: Giriş kablolarını elektrik beslemeli/şebekeden bağlayın.
    • Çift şebeke için: Bypass kablolarını şebekeden bağlayın (yalnızca L1 ve N).
  3. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Tekli şebeke için: UPS giriş kablolarını bağlayın.
    • Çift şebeke için: UPS bypass kablolarını bağlayın (yalnızca L1 ve N).
  4. UPS çıkış kablolarını bağlayın.
  5. Yük kablolarını bağlayın

    GVSBPSU20K60H ve GVSBPSU80K120H

  6. Kabloları kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gönderilir) bakım bypass panelinin sol tarafındaki, üstündeki ve altındaki kablo yuvalarına tutturun.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?