990-5913D-012

Raccordement des câbles de signal au système d'ASI Galaxy VL

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation pour assurer une bonne isolation.
NOTE: Utilisez des câbles de signal à double isolation. La puissance nominale minimum des câbles de signal doit être de 600 V.
  1. Installez le ou les capteurs de température 0M-1160 fournis avec l'ASI dans la partie supérieure de l'armoire ou des armoires batterie classiques.
    AVERTISSEMENT
    Risque d'incendie
    Positionnez le capteur de température comme indiqué afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Acheminez les câbles du capteur de température de batterie par le bas de l'armoire batterie classique vers l'ASI et raccordez selon les indications fournies.
    NOTE: Deux capteurs de température sont fournis avec l'ASI.
    NOTE: Les câbles du capteur de température de batterie sont Class 2 et SELV. Les circuits Class 2 et SELV doivent être doublement isolés des circuits principaux.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  4. Raccordement des câbles de signal au disjoncteur batterie :
    1. Raccordez les câbles de signal au commutateur AUX.
    2. Raccordez les câbles de signal à la bobine de déclenchement sous tension.
    3. Acheminez les câbles de signal via l'ouverture dans la partie inférieure du disjoncteur batterie.
  5. Acheminez les câbles de signal de l'arrière du disjoncteur batterie, par le bas de l'armoire batterie classique.

    Vue arrière du disjoncteur batterie

  6. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  7. Raccordez les câbles de signal dans l'ASI comme indiqué :
Code QR pour cette page

Contenu utile ?