990-5913C-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο UPS Galaxy VS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε διπλά απομονωμένα καλώδια σήματος. Τα καλώδια σήματος πρέπει να φέρουν ελάχιστη ονομαστική ισχύ 600 V.
  1. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας που παρέχεται με το UPS στη στην κορυφή του ερμαριού κλασικής μπαταρίας.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος πυρκαγιάς
    Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας όπως περιγράφεται για να διασφαλίσετε σωστές μετρήσεις θερμοκρασίας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Δρομολογήστε τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας μέσω του κάτω τμήματος του ερμαριού κλασικής μπαταρίας προς το UPS και συνδέστε όπως υποδεικνύεται.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχεται με το UPS. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric αν θέλετε να αγοράσετε έναν πρόσθετο αισθητήρα θερμοκρασίας (0J-0M-1160).
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας θεωρούνται κατηγορίας Class 2 και SELV. Τα κυκλώματα κατηγορίας Class 2 και SELV πρέπει να απομονώνονται διπλά από το κύριο κύκλωμα.
  3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας:
    1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στον βοηθητικό διακόπτη.
    2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης.
    3. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του κάτω ανοίγματος του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  5. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του πίσω μέρους του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας προς το κάτω μέρος του ερμαριού κλασικής μπαταρίας.

    Πίσω όψη ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

  6. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  7. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο UPS όπως υποδεικνύεται.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;