990-5913E-017

Procedura di installazione

NOTA: La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
  1. Preparazione dei cavi.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  3. Collegamento dei cavi di alimentazione.
  4. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  5. Installazione finale.
Per spostare o smantellare l'armadio delle batterie classiche una volta completata l'installazione, consultare Smantellamento o spostamento dell'armadio delle batterie classiche in un'altra posizione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?