990-5913B-018

キャビネットの開梱

  1. 以下の図に記載されているボルトを取り外します。
  2. フォークリフトでキャビネットを持ち上げ、底部のパレットを取り外します。
  3. キャビネットを床に下ろし、以下の図に記載されているボルトを取り外します。

    GVSCBC7A、GVSCBC7B、GVSCBC7C

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

  4. 木製プレートを取り外します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?