990-5913D-019

일반형 배터리 캐비닛을 해체 또는 새 위치로 이동

  1. 도어를 엽니다. GVSCBC10A2 및 GVSCBC10B2에서 두 개의 나사를 제거하여 왼쪽 도어를 엽니다.
  2. 배터리 차단기 잠금/태그아웃이 OFF(열림) 위치에 있는지 확인하십시오.
  3. 차단기 보호 플레이트를 제거합니다.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. 배터리 차단기의 왼쪽 측면에서 단자용 커버를 제거합니다.
  5. 배터리 차단기에서 DC 케이블 및 PE 케이블을 연결 해제 후 제거합니다.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  6. 각 선반에 있는 배터리 사이의 상호 연결 구리 막대 또는 상호 연결 케이블을 연결 해제 후 제거합니다. 배터리 차단기의 오른쪽 측면에서 배터리 케이블을 연결 해제 후 제거합니다. 일반형 배터리 캐비닛 전면 도어 내부의 연결 배선도를 참조하십시오.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
    • 시계, 반지 또는 기타 금속 물체를 제거하십시오.
    • 절연된 손잡이가 있는 공구를 사용하십시오.
    • 보안경, 장갑 및 장화를 착용하십시오.
    • 배터리 위에 공구나 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
    • 배터리 단자를 연결 또는 분리하기 전에 충전 전원을 분리하십시오.
    • 배터리가 실수로 접지되어 있는지 확인하십시오. 만약 실수로 접지된 경우 접지된 전원을 제거하십시오. 접지된 배터리의 일부분과 접촉할 경우 높은 단락 전류로 인해 감전 및 화상을 입을 수 있습니다. 숙련된 기술자가 설치 및 유지보수 과정에서 그러한 접지를 제거하면 이와 같은 감전 가능성을 줄일 수 있습니다(접지된 서플라이 회로가 없는 장비 및 원격 배터리 공급장치에 해당).
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  7. 선반에서 배터리를 제거합니다. 배터리를 적절하게 재활용하거나 재사용합니다.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    배터리 정비는 배터리에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 수행하고 감독할 수 있습니다. 비자격자가 배터리에 접근하지 못하도록 하십시오.
    • 연산 배터리를 올바르게 재활용합니다. 배터리에는 납과 묽은 황산이 포함되어 있습니다.
    • 국가 및 지역 규정에 따라 배터리를 폐기하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  8. 배터리 차단기의 왼쪽 측면에 단자용 커버를 다시 설치합니다.
  9. 일반형 배터리 캐비닛에서 신호 선을 연결 해제 후 제거합니다.
  10. 차단기 보호 플레이트를 다시 설치합니다.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  11. 도어를 닫습니다. GVSCBC10A2 및 GVSCBC10B2에서 두 개의 나사를 사용하여 왼쪽 도어를 닫습니다.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  12. 일반형 배터리 캐비닛의 전면, 후면, 측면에서 킥 플레이트를 제거합니다.
  13. 팔레트 트럭으로 왼쪽 또는 오른쪽 측면에서 일반형 배터리 캐비닛을 들어 올립니다.
    경고
    전복 위험
    • 지게차로 캐비넷을 들어 올리지 마십시오. 팔레트 트럭을 사용하십시오.
    • 캐비넷을 전면 또는 후면에서 들어 올리지 마십시오. 왼쪽 또는 오른쪽 측면에서 들어 올리십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  14. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 일반형 배터리 캐비닛 해체 또는
    • 일반형 배터리 캐비닛 새 위치로 이동하여 설치
  15. 일반형 배터리 캐비닛을 새 위치에 설치하는 경우에만 다음을 수행하십시오. 일반형 배터리 캐비닛을 새 위치로 이동한 후 배터리를 다시 설치합니다. 설치 설명서에 따라 배터리 상호 연결, 신호 선, 전원 케이블 등을 설치합니다. 설치 개요는 설치 절차를 참조하십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?