990-5913C-028

Подключение сигнальных проводов к ИБП Galaxy VL

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых проводов, чтобы обеспечить достаточную изоляцию.
Примечание: Используйте сигнальные провода с двойной изоляцией. Сигнальные кабели должны иметь минимальное расчетное напряжение 600 В.
  1. Установите датчик температуры 0M-1160, входящий в комплект ИБП, в верхней части шкафа для стандартной батареи.
    Осторожно
    Опасность пожара
    Расположите датчик температуры, как описано на схеме, чтобы обеспечить правильные измерения температуры.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Проложите кабели датчика температуры батареи в нижней части шкафа для стандартной батареи к ИБП и подключите, как показано на схеме.
    Примечание: С ИБП поставляются два датчика температуры.
    Примечание: Кабели датчика температуры батареи считаются Class 2 и SELV. Цепи Class 2 и SELV должны иметь двойную изоляцию от первичных цепей.
  3. Снимите крышку с батарейного автомата.
  4. Подключите сигнальные провода к батарейному автомату:
    1. Подключите сигнальные провода к вспомогательному выключателю.
    2. Подключите сигнальные провода к катушке размыкателя минимального напряжения.
    3. Проложите сигнальные провода через нижнее отверстие шкафа батарейного автомата.
  5. Проложите сигнальные кабели через заднюю часть шкафа батарейного автомата, а затем через низ шкафа для стандартной батареи.

    Батарейный автомат, вид сзади

  6. Установите крышку батарейного автомата на место.
  7. Подключите сигнальные проводы в ИБП, как показано на схеме.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.