990-5913E-034

Klasik Akü Kabinini Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın

  1. Kapakları açın. GVSCBC10A2 ve GVSCBC10B2 üzerinde, sol kapağı açmak için iki vidayı çıkarın.
  2. Akü kesicisini KAPALI (açık) konumda kilitleyin/etiketleyin.
  3. Kesici koruma plakalarını çıkarın.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Terminal kapağını akü kesicisinin sol tarafından çıkarın.
  5. DC kablolarını ve PE kablosunu akü kesicisinden ayırın ve çıkarın.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  6. Her bir raftaki aküler arasındaki ara bağlantı bakır çubuklarını veya ara bağlantı kablolarını ayırın ve çıkarın. Akü kablolarını akü kesicisinin sağ tarafından ayırın ve çıkarın. Klasik akü kabininin ön kapağının iç kısmındaki bağlantı şemasına bakın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
    • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
    • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
    • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
    • Akülerin üzerine alet ya da metal parçalar koymayın.
    • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
    • Akünün yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına ve yüksek ksıa devre akımının yol açtığı yanıklara neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir çarpma olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  7. Aküleri raflardan çıkarın. Aküleri uygun şekilde geri dönüştürün veya yeniden kullanın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Akülerin servis işlemlerinin sadece aküler ve gerekli önlemler hakkında bilgili olan kalifiye personel tarafından veya gözetiminde yapılması gerekir. Kalifiye olmayan personeli akülerden uzak tutun.
    • Kurşun-asit aküleri doğru şekilde geri dönüştürün. Aküler kurşun ve seyreltik sülfürik asit içerir.
    • Aküleri ülke ve yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  8. Akü kesicisinin sol tarafındaki terminal kapağını tekrar takın.
  9. Sinyal kablolarını klasik akü kabininden ayırın ve çıkarın.
  10. Kesici koruma plakalarını tekrar takın.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  11. Kapakları kapatın. GVSCBC10A2 ve GVSCBC10B2 üzerinde, sol kapağı kapatmak için iki vida takın.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  12. Klasik akü kabininin ön, arka ve yan taraflarındaki destek plakalarını çıkarın.
  13. Klasik akü kabinini bir transpalet ile sol veya sağ taraftan kaldırın.
    UYARI
    DÜŞME tehlikesi
    • Kabini bir forklift ile kaldırmayın. Transpalet kullanın
    • Kabini önden veya arkadan kaldırmayın. Sol veya sağ taraftan kaldırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  14. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
    • Klasik akü kabinini devre dışı bırakın VEYA
    • Klasik akü kabinini kurmak için yeni bir yere taşıyın.
  15. Sadece klasik akü kabinini yeni bir yere kurmak için: Aküleri yeni yere taşıdıktan sonra klasik akü kabinine yeniden takın. Akü ara bağlantılarını, sinyal kablolarını, güç kablolarını vb. kurmak için kurulum kılavuzunu izleyin. Kuruluma genel bakış için bkz. Kurulum Prosedürü.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?