990-6161A-011

Asennus sisäisillä akuilla varustettuun UPSiin

HUOMAUTUS: Modulaarinen akkukaappi voidaan asentaa sisäisillä akuilla varustetun UPSin viereen tai siitä erilleen.

Modulaariset akkukaapit ja vierekkäinen UPS, joiden enimmäisluokitus on 100 kW

Modulaariset akkukaapit ja erillään oleva UPS, joiden enimmäisluokitus on 100 kW

HUOMAUTUS: Modulaaristen akkukaappien ja UPSin välinen etäisyys saa olla korkeintaan 100 metriä. Jos asennuksen vaatima etäisyys on pitempi, ota yhteyttä Schneider Electriciin.
  1. Asennuksen valmistelu.
  2. Asennuksissa, joissa käytetään etä-UPSia:
    1. Läpivientikotelon kiinnittäminen modulaariseen akkukaappiin.
    2. Modulaarisen akkukotelo 1:n valmistelu signaalikaapeleita varten.
  3. Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen.
  4. Asennuksissa, joissa käytetään viereistä UPSia: Modulaarisen akkukotelo 1:n yhdistäminen viereiseen UPSiin.
  5. Modulaaristen akkukoteloiden yhdistäminen.
  6. Virtakaapeleiden kytkeminen 100 kW:n enimmäisluokituksen UPSiin.
  7. Signaalikaapeleiden kytkeminen.
  8. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen.
  9. Lopullinen asennus.
QR code for this page

Auttoiko tämä?