990-6161A-005

Montageanleitung für USV für externe Batterien

HINWEIS: Der modulare Batterieschrank kann nur entfernt von einer USV für externe Batterien installiert werden.

Modulare Batterieschränke und externe USV mit maximal 100 kW Nennleistung

Zwei modulare Batterieschränke und externe USV mit Nennleistung über 100 kW

Drei modulare Batterieschränke und externe USV mit Nennleistung über 100 kW

Modulare Batterieschränke und externe USV mit Nennleistung über 100 kW

HINWEIS: Der Abstand zwischen modularem Batterieschrank/modularen Batterieschränken und USV darf 100 m nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn der Abstand größer ist.
  1. Vorbereiten der Installation.
  2. Installieren der Kabelbox am modularen Batterieschrank.
  3. Vorbereiten des modularen Batterieschranks 1 für Signalkabel.
  4. Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option).
  5. Verbinden der modularen Batterieschränke miteinander.
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  7. Anschließen der Signalkabel.
  8. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  9. Abschließende Montageschritte.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?