990-6161A-007

Διαδικασία εγκατάστασης για UPS για εξωτερικές μπαταρίες

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε απομακρυσμένο UPS για εξωτερικές μπαταρίες.

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 100 kW

Δύο ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 100 kW

Τρία ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 100 kW

Τέσσερα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με ονομαστική τιμή πάνω από 100 kW

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόσταση μεταξύ των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
  1. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  2. Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  3. Προετοιμάστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για καλώδια σήματος.
  4. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  5. Διασύνδεση των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  6. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  8. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  9. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;