Installazione finale
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di
cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
AVVERTIMENTO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per essere
alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e l'alimentazione
dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni
alle apparecchiature.
|
- Se non ancora fatto, abbassare i piedini di livellamento anteriori e posteriori sull'armadio
delle batterie modulari con una chiave inglese finché non si appoggiano al pavimento.
Utilizzare una livella a bolla per verificare la messa in piano dell'armadio delle
batterie modulari.
AVVISO Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiaturaNon spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. - Solo per l'ancoraggio antisismico::
- Rimuovere i bulloni M8 dalla parte anteriore dell'armadio delle batterie modulari.
- Installare la staffa di ancoraggio anteriore sull'armadio delle batterie modulari con i bulloni M8 in dotazione.
- Installare la staffa di ancoraggio anteriore sul pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio anteriore è di ø13 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado M12 8.8.
- Reinstallare le piastre e le coperture indicate.
- Impostare l'interruttore delle batterie (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto).
- Spingere i moduli batteria negli slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto. Installare sempre una stringa di batterie completa (quattro moduli batteria) su ciascun ripiano.
- Abbassare la maniglia del modulo batteria e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
- Connettere i connettori delle batterie alla parte anteriore dei moduli delle batterie.
- Solo per l'ancoraggio antisismico:: Rimuovere la piastra piccola dalla parte inferiore del coperchio delle batterie inferiore, quindi reinstallare il coperchio.
- Reinstallare i coperchi delle batterie.
PERICOLO
AVVERTIMENTO