최종 설치
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리는 감전의 위험이 있으며 높은 단락 전류도 발생할 수 있습니다. 배터리 작업 시 다음 예방 조치를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
경고 |
|---|
|
장비 손상 위험
시스템에 배터리를 설치하기 전에 시스템에 전원을 공급할 준비가 될 때까지 기다리십시오. 배터리 설치 후 UPS 시스템을 가동시킬 때까지 72시간 또는
3일을 초과해서는 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
- 아직 하지 않았다면, 렌치를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 모듈형
배터리 캐비닛의 수평을 확인합니다.
주의 사항 장비 손상 위험수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다. - 내진 고정만 해당:
- 모듈형 배터리 캐비닛 전면에서 M8 볼트를 제거합니다.
- 제공된 M8 볼트를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛에 전면 고정 브라켓을 설치합니다.
- 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 고정 브라켓의 구멍 직경은 ø13mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 등급 8.8 하드웨어입니다.
- 표시된 플레이트와 커버를 다시 설치합니다.
- 배터리 차단기 BB를 열림(OFF) 위치로 설정합니다.
- 배터리 모듈을 슬롯으로 밀어 넣습니다. 하단에서 상단으로 선반을 채웁니다. 각 선반마다 완전한 배터리 스트링(4개의 배터리 모듈)을 설치합니다.
- 배터리 모듈 핸들을 아래로 돌린 뒤, 제공된 나사를 사용하여 핸들을 선반에 고정합니다.
- 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
- 내진 고정만 해당: 하단 배터리 커버 아래 부분에서 좁은 플레이트를 제거하고 하단 배터리 커버를 다시 설치합니다.
- 배터리 커버를 다시 설치합니다.
위험
경고