Instalação final
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente
elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem
ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
ATENÇÃO |
|---|
|
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar
preparado para ser ligado. O período desde a instalação
da bateria até a ativação do sistema nobreak não
deve passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
- Se ainda não o fez, baixe os pés niveladores
dianteiros e traseiros do gabinete de baterias modulares com uma chave
inglesa até que eles cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha
para verificar se o gabinete de baterias modulares está nivelado.
AVISO Risco de dano ao equipamentoNão mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento. - Somente para ancoragem
sísmica:
- Remova os parafusos M8 da parte frontal do gabinete de baterias modulares.
- Instale o suporte de fixação frontal no gabinete de baterias modulares com os parafusos M8 fornecidos.
- Monte o suporte frontal de fixação no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de piso. O diâmetro do furo no suporte da âncora frontal é de ø13 mm. O requisito mínimo é equipamento 8.8 de grau M12.
- Reinstale as placas e tampas indicadas.
- Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado).
- Empurre os módulos de bateria no lugar. Preencha as prateleiras de baixo para cima. Sempre instale uma sequência de bateria completa (quatro módulos de bateria) em cada prateleira.
- Baixe a alça do módulo de bateria e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
- Conecte os terminais das baterias à parte frontal dos módulos de bateria.
- Somente para ancoragem sísmica: Remova a placa estreita do fundo da tampa de bateria mais inferior e reinstale a tampa de bateria mais inferior.
- Reinstale as tampas das baterias.
PERIGO
ATENÇÃO