990-6161-024

Instalar ancoragem sísmica (opcional)

Usar o kit sísmico opcional GVSOPT016.
  1. Para instalação com gabinetes adjacentes: Conecte a montagem de ancoragem traseira com as placas de interconexão. Repita a etapa para todas as montagens de ancoragem dos gabinetes adjacentes.

    Vista traseira da instalação com gabinetes adjacentes

  2. Instale a montagem de ancoragem traseira no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de piso. O diâmetro do furo na âncora traseira é de ø13 mm. O requisito mínimo é equipamento 8.8 de grau M12.

    Vista traseira da instalação com gabinetes adjacentes

  3. Remova todos os parafusos e a placa de interconexão.

    Vista traseira da instalação com gabinetes adjacentes

  4. Remova os suportes de fixação.

    Vista traseira da instalação com gabinetes adjacentes

  5. Para instalação com gabinetes adjacentes: Reinstale a placa de interconexão.

    Vista traseira da instalação com gabinetes adjacentes

  6. Remova as duas braçadeiras de transporte e os parafusos indicados da parte traseira do gabinete de baterias modulares.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

  7. Instale o suporte de fixação traseiro no gabinete de baterias modulares com os parafusos M8 fornecidos.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

  8. Empurre o gabinete de baterias modulares para a posição de modo que o suporte de fixação traseiro se conecte às fixações traseiras. O suporte de fixação frontal é instalado nas etapas finais de instalação.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

QR code for this page

Isto foi útil?