990-6161-024

Prepare o gabinete de baterias modulares 1 para os fios de sinal

Somente para instalação com nobreak remoto.

  1. Remova as placas de cobertura e as placas de escova da frente do gabinete de baterias modulares 1.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para instalação sem conduítes: Reinstale as placas de escova.
    • Para instalação com conduítes: Faça um orifício nas placas da cobertura para os conduítes, instale os conduítes e reinstale as placas de cobertura.

    Gabinete de baterias modulares 1 sem conduítes

    Gabinete de baterias modulares 1 com conduítes

  3. Passe o fio de sinal Class 2/SELV pela placa de cobertura/escova direita e para o gabinete de baterias modulares 1.
  4. Passe o fio de sinal non-Class 2/non-SELV pela placa de cobertura/escova esquerda e para o gabinete de baterias modulares 1.
QR code for this page

Isto foi útil?