990-6161A-028

Процедура установки для ИБП с внутренними батареями

Примечание: Шкаф модульной батареи может быть установлен рядом с ИБП с внутренними батареями или удаленно.

Шкафы модульных батарей и расположенный рядом ИБП мощностью до 100 кВт

Шкаф модульной батареи и удаленный ИБП мощностью до 100 кВт

Примечание: Расстояние между шкафами модульной батареи и ИБП не должно превышать 100 м. Если при установках планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.
  1. Подготовка к установке.
  2. Для установки с удаленными ИБП:
    1. Установка распределительной коробки на шкаф модульной батареи.
    2. Подготовка шкафа модульной батареи 1 для прокладки сигнальных проводов.
  3. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  4. Для установки с расположенными рядом ИБП: Соединение шкафа модульной батареи 1 и расположенного рядом ИБП.
  5. Соединение шкафов модульных батарей.
  6. Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 100 кВт.
  7. Подключение сигнальных проводов.
  8. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  9. Окончание установки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?