990-6161A-028

Процедура установки для ИБП с внешними батареями

Примечание: Шкаф модульной батареи может быть установлен только удаленно от ИБП с внешними батареями.

Шкаф модульной батареи и удаленный ИБП мощностью до 100 кВт

Два шкафа модульных батарей и удаленный ИБП мощностью от 100 кВт

Три шкафа модульных батарей и удаленный ИБП мощностью от 100 кВт

Четыре шкафа модульных батарей и удаленный ИБП мощностью от 100 кВт

Примечание: Расстояние между шкафами модульной батареи и ИБП не должно превышать 100 м. Если при установках планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.
  1. Подготовка к установке.
  2. Установка распределительной коробки на шкаф модульной батареи.
  3. Подготовка шкафа модульной батареи 1 для прокладки сигнальных проводов.
  4. Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно).
  5. Соединение шкафов модульных батарей.
  6. Выполните одно из следующих действий:
  7. Подключение сигнальных проводов.
  8. Добавление переведенного ярлыка с предупреждением по безопасности в продукт.
  9. Окончание установки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?