Slutinstallation
FARA |
|---|
|
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande
försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
VARNING |
|---|
|
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet.
Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga
72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller
skador på utrustningen.
|
- Om det inte redan är gjort, sänk de främre och bakre nivåfötterna på det modulära
batteriskåpet med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att
bekräfta att det modulära batteriskåpet står rakt.
OBS! Risk för utrustningsskadorFlytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen. - Endast för jordbävningskit:
- Ta bort M8-bultarna från framsidan av det modulära batteriskåpet.
- Installera den främre skyddsskenan på det modulära batteriskåpet med de medföljande M8-bultarna.
- Fäst de främre fästvinklarna i golvet. Använd lämplig bult för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø13 mm. Minimikravet är bult M12 med hårdhet 8.8.
- Återmontera de angivna plattorna och skydden.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
- Skjut in batterimodulerna i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt. Installera alltid en komplett batteristräng (fyra batterimoduler) på varje hylla.
- Vrid ner batterimodulhandtaget och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
- Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.
- Endast för jordbävningskit: Ta bort den smala plattan från undersidan av det nedre batteriskyddet och återmontera det nedre batteriskyddet.
- Återmontera batteriskydden.
FARA
VARNING