990-6161A-032

ขั้นตอนการติดตั้ง UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

หมายเหตูู: ติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลให้ห่างจาก UPS สำหรับแบตเตอรี่ด้านนอก

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงสุด 100 kW

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสองตัวและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงกว่า 100 kW

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสามตัวและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงกว่า 100 kW

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสี่ตัวและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงกว่า 100 kW

หมายเหตูู: ระยะห่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ต้องไม่เกิน 100 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
  1. การเตรียมการติดตั้ง.
  2. ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  3. การเตรียมตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับสายสัญญาณ
  4. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)
  5. การเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้าไว้ด้วยกัน
  6. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  8. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  9. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?