Nihai Kurulum
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde
çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
UYARI |
|---|
|
ekipman hasarı tehlikesi
Aküleri sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan
UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Hala tamamlayamadıysanız, modüler akü kabini üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını
zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. Modüler akü kabininin düz olduğundan
emin olmak için bir su terazisi kullanın.
DUYURU Ekipman Hasarı TehlikesiSeviyelendirme ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir. - Sadece sismik sabitleme için:
- Modüler akü kabininin önünden M8 cıvatalarını çıkarın.
- Ön sabitleme braketini modüler akü kabinine, size verilen M8 cıvatalarıyla takın.
- Ön sabitleme braketlerini zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön sabitleme braketindeki delik çapı ø13 mm'dir. Minimum gereksinim, M12 kalite 8.8 donanımdır.
- Belirtilen plakaları ve kapakları tekrar takın.
- Akü kesicisi BB açık (DEVRE DIŞI) konumuna getirin.
- Akü modüllerini yuvalara doğru itin. Rafları alttan ve yukarıdan doldurun. Her rafa daima tam bir akü dizisi (dört akü modülü) takın.
- Ekstra akü modüllerindeki akü modülü kolunu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
- Akü terminallerini akü modüllerinin önüne bağlayın.
- Sadece sismik sabitleme için: Dar plakayı alt akü kapağının altından çıkarın ve alt akü kapağını tekrar takın.
- Akü kapaklarını tekrar takın.
TEHLİKE
UYARI




IEC'ye