990-6196-012

Protection en amont préconisée 400 V

REMARQUE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 120 kW 150 kW
  Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
Paramètre Paramètre In/Paramètre Io 250 200 280 250
Paramètre Ir 250 200 1 250
Paramètre Paramètre Im/Paramètre Isd 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
QR code for this page

Was this helpful?