990-6196-012

Raccordement des câbles de communication externes

  1. Raccordez les câbles de communication externes aux ports du boîtier du contrôleur de l'ASI.

    Vue avant du boîtier du contrôleur

    1. Port E/S universel pour la carte de gestion réseau intégrée.

    2. Port Modbus pour la carte de gestion réseau intégrée. Reportez-vous à la section Raccordement des câbles Modbus.

    3. Port réseau pour la carte de gestion réseau intégrée. Utilisez un câble réseau blindé.

    REMARQUE: Vérifiez que vous vous raccordez au port approprié pour éviter les conflits de communication réseau.
QR code for this page

Was this helpful?