990-6196-012

Raccordement des câbles d'alimentation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Dans les systèmes à alimentation secteur simple où les câbles d'alimentation sont divisés en raison de la restriction de la section des câbles, utilisez les jeux de barres de bypass pour le deuxième jeu de câbles d'entrée. Il n'y a pas assez d'espace pour poser deux jeux de câbles d'entrée sur les jeux de barres d'entrée en raison de la présence du cavalier de jeu de barres à alimentation secteur simple.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode bypass dans un système parallèle :
  • Tous les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI (uniquement requis dans les systèmes à alimentation secteur simple).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Uniquement pour les systèmes à 3 fils :
    1. Retirez l'équerre RFI. Mettez les deux vis de côté.
    2. Retirez la vis du côté gauche et mettez-la de côté.
    3. Installez l'équerre RFI du côté gauche avec les trois vis.

    Vue de face de l'ASI

  2. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Retirez les trois cavaliers de jeux de barres d'alimentation secteur simple.

    Vue de face de l'ASI

  3. Raccordez les câbles d'alimentation comme indiqué, dans l'ordre suivant :

    *Fourni en kit.

    1. Connectez les câbles du PE.
    2. Raccordez les câbles N. Connecter le centre de la batterie (s'il est présent dans la solution de batterie).
    3. Raccordez les câbles CC+.
    4. Raccordez les câbles de sortie.
    5. Raccordez les câbles CC-.
    6. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
    7. Raccordez les câbles d'entrée.
      REMARQUE: Assurez-vous de raccorder les câbles d'entrée aux jeux de barres d'entrée appropriés du côté gauche de l'ASI.

      Vue de face de l'ASI - Système à alimentation secteur simple

      Vue de face de l'ASI - Système à alimentation secteur double

      ATTENTION
      Risques de dommages à l'équipement
      Vérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.
      Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
QR code for this page

Was this helpful?