990-6196-012

Dernières étapes d'installation

  1. Replacez le couvercle supérieur :
    1. Inclinez le couvercle supérieur et glissez-le sur l'ASI par l'arrière. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être insérées dans les fentes à l'arrière de l'ASI.
    2. Poussez le couvercle supérieur vers le bas à l'avant.

      Vue arrière de l'ASI

    3. Remettez les vis en place.

      Vue de face de l'ASI

  2. Vérifiez la fixation des cosses de câble.
    ATTENTION
    Risques de dommages à l'équipement
    Vérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  3. Réinstallez la plaque transparente.

    Vue de face de l'ASI

  4. Remettez en place le panneau avant inférieur.

    Vue de face de l'ASI

  5. Uniquement pour un ancrage antisismique :
    1. Installez les supports d'ancrage antisismique avant sur l'ASI avec les boulons M8 (fournis).
    2. Fixez le support d'ancrage antisismique avant de l'ASI au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø18 mm.

    Vue de face de l'ASI

  6. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau. Cette étape n'est pas nécessaire pour une ASI avec ancrage antisismique.

    Vue de face de l'ASI

    ATTENTION
    Danger de basculement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  7. Retirez le panneau avant de l'ASI :
    1. Insérez les deux languettes à l'arrière du panneau avant dans l'ASI avec un angle d'inclinaison.
    2. Raccordez à nouveau le panneau avant à l'ASI.
    3. Fermez le panneau avant et verrouillez-le à l'aide des deux boutons de verrouillage.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?