990-6196-012

Installation du/des module(s) de puissance

REMARQUE: Installez les modules de puissance en commençant par l'étagère du bas.
  1. Retirez les vis de chaque côté l'étagère vide du module de puissance. S'il y a une plaque de remplissage, retirez-la.
  2. Faites glisser le module de puissance sur l'étagère.
  3. Remettez les vis en place de chaque côté l'étagère du module de puissance.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?