990-6196-012

Installation de l'ancrage sismique (en option)

  1. Fixez le/les ancrage(s) arrière au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans l'ancrage arrière est de ø14 mm.
  2. Installez les supports de fixation arrière sur l'ASI avec les boulons M8 (fournis).

    Vue arrière de l'ASI

  3. Mettez l'ASI en place afin que le support d'ancrage se connecte à l'ancrage arrière. Le support d'ancrage avant est installé dans les étapes finales de l'installation.

    Vue arrière de l'ASI

Code QR pour cette page

Contenu utile ?