990-6196-012

Préparation à l'installation

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour des câbles ou des conduites quand le panneau est installé, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
REMARQUE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Retirez le panneau avant.
  2. Retirez le panneau avant inférieur.
  3. Retirez la plaque transparente.
  4. Déposez la plaque supérieure :
    1. Retirez les vis et soulevez le couvercle supérieur avant.
    2. Faites glisser le couvercle supérieur vers l'arrière pour le retirer. Les languettes à l'arrière du couvercle supérieur doivent être retirées des fentes à l'arrière de l'ASI.
  5. Pour une installation avec une armoire batterie adjacente : Retirez le panneau latéral situé sur le côté gauche.
  6. Pour une installation avec une armoire batterie adjacente : Retirez la plaque latérale gauche inférieure du câblage CC interne entre l'ASI et l'armoire batterie adjacente.

    Vue de face de l'ASI

  7. Pour une installation avec armoire de bypass de maintenance : Retirez le panneau latéral situé sur le côté droit. Le panneau latéral sera remis en place sur l'armoire de bypass de maintenance.
  8. Pour une installation avec armoire de bypass de maintenance : Retirez la plaque latérale inférieure droite du câblage d'alimentation interne entre l'ASI et l'armoire de bypass de maintenance.

    Vue de face de l'ASI

  9. Retirez le panneau en aluminium situé en bas de l'ASI.

    Vue de face de l'ASI

  10. Pour l'entrée des câbles par l'arrière : Retirez la plaque arrière en fer et installez-la en bas de l'ASI.

    Vue de face de l'ASI

  11. Percez des trous ou effectuez des perforations pour les câbles/conduites d'alimentation dans le panneau en aluminium. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
  12. Installez le panneau en aluminium en bas ou à l'arrière de l'ASI.
  13. Retirez les panneaux arrière et les panneaux à fentes arrière de l'ASI.

    Vue arrière de l'ASI

  14. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour une installation sans conduites : Remettez en place les panneaux à fentes.
    • Pour une installation avec des conduites : Percez un trou dans les panneaux pour les conduites, installez les conduites et remettez en place les panneaux.

    Vue arrière de l'ASI sans conduites

    Vue arrière de l'ASI avec conduites

  15. Acheminez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV à travers le panneau à fentes arrière gauche et dans le côté gauche de l'ASI.
  16. Acheminez les câbles externes qui se raccordent au boîtier du contrôleur à travers le panneau arrière droit et à travers le passage de câbles situé à l'avant de l'ASI.
  17. Acheminez les câbles de signal Class 2/SELV à travers le panneau à fentes arrière droit et dans le côté droit de l'ASI.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?