990-6196-012

Préparation de l'ASI pour le système de mise à la terre

REMARQUE: L'ASI est préconfiguré pour le système de mise à la terre TNS.
REMARQUE: Une installation à 3 fils avec un jeu de barres de mise à la masse entraîne des courants de fuite plus importants.
  1. Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/3 câbles : Installez le jeu de barres de liaison fourni.

    Vue avant de l'ASI - Système de mise à la terre TN-C/3 câbles

Code QR pour cette page

Contenu utile ?