990-6196-012

Procédure d'installation des systèmes parallèles

Système 1+1 parallèle simplifié

Système parallèle

  1. Préparation à l'installation.
  2. Pour une ASI sans modules de puissance préinstallés : Installation du/des module(s) de puissance
  3. Installation de l'ancrage sismique (en option).
  4. Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils ou pour le système de mise à la terre TN-C-S/à 4 fils : Préparation de l'ASI pour le système de mise à la terre.
  5. Raccordement des câbles d'alimentation.
  6. Raccordement des câbles de signal.
  7. Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers.
  8. Effectuez l'une des actions suivantes :
  9. Raccordement des câbles de PBUS.
  10. Raccordement des câbles de communication externes.
  11. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  12. Dernières étapes d'installation.
QR code for this page

Was this helpful?