990-91111L-037

并机系统概述

UIB 设备输入断开装置
SSIB 静态开关输入断开装置
IMB 内部维修断开装置
UOB 设备输出断开装置
SIB 系统隔离断开装置
BB 电池断开装置
MBB 维修旁路断开装置
注: 在施耐德电气文献中,“断开装置”是个通用术语,涵盖断路器或开关,它们的位置可能因配置而异。有关各个配置的详细信息,请参见电气图和/或阅读每个断开装置正面的符号。

简化 1+1 并机系统

Galaxy VS 支持使用 2 台 UPS 组成简化 1+1 并机冗余系统,其中包含共用的 UIB 和 SSIB。

简化 1+1 并机系统 – 单市电

简化 1+1 并机系统 – 双市电

带独立 UIB 和 SSIB 的并机系统

Galaxy VS 支持使用最多 4 台 UPS 组成并机扩容系统,使用最多 3+1 台 UPS 组成并机冗余系统,其中包含独立的 UIB 和 SSIB。

注: IMB 只能用于简化 1+1 并机系统。在任何其他并机系统中,必须提供外部 MBB,且必须用挂锁将 IMB* 锁定在断开位置。

并机系统 - 单市电

并机系统 - 双市电

带共用 UIB 和 SSIB 的并机系统

Galaxy VS 支持使用最多 4 台 UPS 组成并机扩容系统,使用最多 3+1 台 UPS 组成并机冗余系统,其中包含共用的 UIB 和 SSIB。

注: IMB 只能用于简化 1+1 并机系统。在任何其他并机系统中,必须提供外部 MBB,且必须用挂锁将 IMB* 锁定在断开位置。

并机系统 - 单市电

并机系统 - 双市电

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?