安装准备
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔(用于布线或导线管),请勿在
UPS 系统附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
- 拆下前面板。
- 拆下正面下侧盖板。
- 拆下透明盖。
- 拆下顶盖:
- 拧下螺钉,然后将顶盖前面向上推。
- 向后滑动顶盖将其拆下。顶盖后面的凸舌必须与 UPS 背面的凹槽分离。
- 对于在 UPS 左侧装有相邻辅助机柜的系统:拆下左侧面板。该侧面板稍后将重新装回到部分相邻辅助机柜上。详见相邻辅助产品手册。
- 对于在 UPS 左侧装有相邻辅助机柜的系统:拆下左下侧盖板,以便在 UPS 和相邻辅助机柜之间敷设内部电源线。
- 对于在 UPS 右侧装有相邻辅助机柜的系统:拆下右侧面板。该侧面板稍后将重新装回到部分相邻辅助机柜上。详见相邻辅助产品手册。
- 对于在 UPS 右侧装有相邻辅助机柜的系统:拆下右下侧盖板,以便在 UPS 和相邻辅助机柜之间敷设内部电源线。
- 执行以下操作之一:
- 对于底部进线:拆下 UPS 底部的密封盖板。
- 对于背部进线:拆下 UPS 背面的密封盖板。
- 在密封盖板中钻孔/打孔以穿入电源线或导线管。安装导线管(需另购)(如果适用)。
- 将密封盖板安装到 UPS 底部或背面。
- 拆下 UPS 背面的密封盖板和刷板。
- 执行以下操作之一:
- 对于不带导线管的设备:重新装回刷板。
- 对于带导线管的设备:在密封盖板中钻孔,安装导线管并重新装回密封盖板。
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线穿过左后刷板/盖板,接入 UPS 的左侧。
- 将控制器箱所连的线缆穿过右后刷板/密封盖板和线槽布设到 UPS 正面。
- 将 Class 2/SELV 信号线穿过右后刷板/盖板,接入 UPS 的右侧。