990-91111F-004

Tilslut Modbuskablerne

  1. Slut Modbuskablerne til UPS-enheden/-enhederne. Brug enten en 2-leder- eller 4-lederforbindelse.
    • Der skal anvendes skærmede, parsnoede kabler til Modbusforbindelser. Afskærmningens jordforbindelse skal være så kort som muligt (helst under 1 cm). Afskærmningsledningen skal være forbundet til Ch Gnd-benet på hver enhed.

    • Kabelinstallationen skal overholde de gældende regler for elinstallationer i dit land.

    • Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne for at sikre tilstrækkelig isolering.

    • Modbus-porten er galvanisk isoleret med Com-benet som jordforbindelse.

    Eksempel: 2-lederforbindelse med to UPS'er

    Eksempel: 4-lederforbindelse med to UPS'er

  2. Installer termineringsmodstande på 150 ohm for enden af hver bus, hvis busserne er meget lange og opererer med høje datahastigheder. Busser, der har en længde på under 610 meter, og som kører med 9600 baud, eller har en længde på under 305 meter og kører med 19200 baud, behøver ingen termineringsmodstande.
QR code for this page

Var dette nyttigt?