990-91111G-004

Installationsprocedure for parallelsystemer

Forenklet 1+1-parallelsystem

Parallelsystem

  1. Klargør til installation.
  2. Til UPS uden forudinstallerede strømmoduler: Installer strømmodul(er).
  3. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  4. Kun for TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse): Forbered UPS'en til TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem.
  5. Gør et af følgende:
  6. Tilslut signalkablerne.
  7. Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab.
  8. Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter.
  9. Gør et af følgende:
  10. Tilslut PBUS-kablerne.
  11. Tilslut de eksterne kommunikationskabler.
  12. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  13. De sidste installationstrin.
QR code for this page

Var dette nyttigt?