De Modbus-kabels aansluiten
- Sluit de Modbus-kabels aan op de UPS-eenhe(i)d(en). Gebruik een 2- of 4-draads verbinding.
Bescherm de kabels zoals weergegeven.
-
Er moeten afgeschermde getwiste tweedraadskabels worden gebruikt voor Modbus-verbindingen. De afschermingsverbinding met de aarde moet zo kort mogelijk zijn (het liefst minder dan 1 cm). De afscherming moet op elk apparaat worden aangesloten.
-
De bedrading moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor bedrading.
-
Leid signaalkabels afzonderlijk van stroomkabels om voor voldoende isolatie te zorgen.
-
De Modbus-poort is optisch geïsoleerd. De aarde van de Modbus-poort is niet verbonden met een andere aarde.
-
- Installeer eindweerstanden van 150 Ohm aan elk uiteinde van elke bus als de bussen erg lang zijn en met hoge gegevenssnelheden werken. Voor bussen korter dan 610 meter (2000 ft) bij 9600 baud of korter dan 305 meter (1000 ft) bij 19.200 baud moet geen afsluitweerstand nodig zijn.
- Installeer voorspanningsweerstanden van 400-650 Ohm op of in de systeemcontroller; één van D0 naar aarde en één van D1 naar +5 VDC.