De UPS buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie
- Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in onderhoudsbypassbehuizing/onderhoudsbypasspaneel/schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Verwijder het voorpaneel van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om de interne onderhoudsschakelaar IMB in de stand UIT (open) te zetten.
- Verwijder alle vermogensmodules van de UPS:
VOORZICHTIG Zware belastingVermogensmodules zijn zwaar en moeten door twee personen worden opgetild.- De vermogensmodule van 20 kW weegt 25 kg (55 lbs).
- De vermogensmodule van 50 kW weegt 38 kg (84 lbs).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.- Trek de vermogensmodule er voor de helft uit. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat de vermogensmodule er helemaal wordt uitgetrokken.
- Release the lock by pressing the release button on both sides of the power module and remove the power module.
- Plaats een vulplaatje (indien beschikbaar) vóór de lege sleuf van de vermogensmodule.
- Bewaar de vermogensmodules op een veilige plek tot de
installatie.
WAARSCHUWING risk of equipment damage- Store the power modules at an ambient temperature of -15 to 40 °C (5 to 104 °F), 10-80% non-condensing humidity.
- Store the power modules in their original protective packaging.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
- Verwijder de voorplaat aan de onderkant.
- Meet de spanning door de voeler van een multimeter door de gaten in de transparante dekplaat voor de ingang, bypass, uitgang, nulleider en DC te steken en controleer of er GEEN spanning aanwezig is.
- Verwijder de transparante dekplaat.
- Meet de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-busbar
en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
GEVAAR GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENMeet de spanning op elke ingang/bypass/uitgang/DC-busbar en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel. - Koppel alle stroomkabels los van de UPS en verwijder ze. Zie De stroomkabels aansluiten of De stroomkabels aansluiten met NEMA-platen met 2 gaten voor details.
- Verwijder de dekplaat aan de bovenkant.
- Koppel alle signaalkabels los van de bovenkant en de voorkant van de UPS en verwijder ze. Voor UPS-systeem met modulaire batterijbehuizing(en): Zie De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten voor details. Voor vereenvoudigd 1+1 parallel UPS-systeem: Zie De IMB-signaalkabels aansluiten in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem voor details.
- Voor UPS-systeem met onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder de verbindingshardware tussen de UPS en de onderhoudsbypassbehuizing. Raadpleeg de bij de onderhoudsbypassbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor herinstallatie.
- Voor UPS-systeem met aangrenzende batterijbehuizing: Verwijder de verbindingshardware tussen de UPS en de aangrenzende batterijbehuizing. Zie de bij de aangrenzende batterijbehuizing meegeleverde installatiehandleiding voor details. Bewaar alle onderdelen voor herinstallatie.
- Plaats alle verwijderde platen en afdekkingen terug. Zie Laatste installatiestappen voor details.
- Verwijder, indien aanwezig, de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS. Bewaren voor herinstallatie.
- Als de UPS op de montageskidset GVSOPT027 is geïnstalleerd, demonteer de UPS dan van de montageskidset. Raadpleeg de bij de set meegeleverde installatiehandleiding voor details.
- Plaats het voorpaneel terug op de UPS:
- Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
- Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
- Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
- Zet de voetjes van de UPS omhoog totdat de zwenkwieltjes volledig contact maken met de vloer.
- U kunt de UPS nu verplaatsen door deze met de zwenkwieltjes
over de vloer te rollen.
WAARSCHUWING Gevaar voor KANTELEN- De zwenkwieltjes van de UPS zijn uitsluitend bedoeld voor transport op vlakke, effen, harde en horizontale oppervlakken.
- De zwenkwieltjes van de UPS zijn bedoeld voor transport over korte afstanden (d.w.z. binnen hetzelfde gebouw).
- Rijd langzaam en houd de vloer goed in de gaten let op dat de UPS niet uit balans raakt.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur. - Verwijder, indien aanwezig, de achterste seismische verankeringsbeugel van de UPS en verwijder de seismische verankeringen uit de vloer. Bewaren voor herinstallatie. Zie De seismische verankering installeren (optie) voor details.
- Bij transport over langere afstanden of in omstandigheden
die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS:
WAARSCHUWING Gevaar voor KANTELENZorg er bij transport over langere afstanden of in omstandigheden die niet geschikt zijn voor de zwenkwieltjes van de UPS voor:- dat het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
- dat er geschikt gereedschap wordt gebruikt om de UPS veilig op te tillen en te transporteren;
- dat het product wordt beschermd tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals omwikkeling of verpakking).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Monteer de UPS in verticale positie in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van de UPS (180 kg (397 lbs) zonder geïnstalleerde vermogensmodules).
-
Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de UPS op de pallet te monteren.
-
De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze onbeschadigd zijn.
GEVAAR Gevaar voor KANTELEN- De UPS moet onmiddellijk na plaatsing op de pallet op de juiste manier aan de pallet worden bevestigd.
- De bevestigingsmiddelen moeten sterk genoeg zijn om bestand te zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.WAARSCHUWING Onverwacht gedrag van apparatuurTil de UPS niet direct bij het frame op met een vorkheftruck/pallettruck, omdat dit het frame kan verbuigen of beschadigen.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- De UPS buiten gebruik stellen, OF
- Verplaats de UPS naar een nieuwe locatie om deze te installeren.
- Alleen voor het installeren van de UPS op een nieuwe
locatie: Volg de installatiehandleiding om de UPS op de nieuwe
locatie te installeren. Zie Installatieprocedure voor enkele systemen, Installatieprocedure voor parallelle systemen, Installatieprocedure voor enkele marinesystemen of Installatieprocedure voor parallelle marinesystemen voor een installatieoverzicht. De inbedrijfstelling mag alleen door
Schneider Electric worden uitgevoerd.
GEVAAR GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENDe inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden uitgevoerd.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.