990-91111G-006

Conexión de los cables de señalización de productos auxiliares y conmutadores de otros fabricantes

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.

Ejemplo de sistema unitario con un conmutador de otro fabricante

NOTA: El disyuntor de derivación de mantenimiento interno IMB* no se puede utilizar en un sistema con un disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB). El disyuntor de derivación de mantenimiento interno (IMB)* debe bloquearse con candado en la posición abierta.
  1. Instale el sensor de temperatura suministrado con el SAI en la solución de baterías. En los armarios de baterías, instale el sensor de temperatura de las baterías en la parte superior del armario de baterías.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  2. Pase los cables del sensor de temperatura de las baterías de la solución de baterías al SAI y conéctelos a la placa 640-4864 en la parte superior del SAI, como se muestra.
    NOTA: Con el SAI se proporciona un sensor de temperatura. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea adquirir otro sensor de temperatura.
    NOTA: Los cables del sensor de temperatura de las baterías se consideran de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV se deben aislar de los circuitos primarios.
  3. Conecte los cables de señalización de los indicadores luminosos del disyuntor del conmutador a la placa 640-4864 del terminal J6618, en la parte superior del SAI. Si se utiliza un suministro externo, retire el puente J6618 de los pines 8 y 9.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso del disyuntor se considera Class 2/SELV. Los circuitos Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores luminosos de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.
  4. Conecte los cables de señalización del disyuntor de batería 1 de la solución de baterías para la conexión de disparo de la bobina o para el disparo por tensión baja (UV) en la placa 640-4843 terminal J6603. Conecte con la fuente de alimentación interna o externa de 24 VCC, según se muestra en la ilustración.

    Conexión del disyuntor de batería con la fuente de alimentación interna de 24 VCC

    Conexión del disyuntor de batería con la fuente de alimentación externa de 24 VCC

    Bobina soportada

    Corriente (A) Tiempo (ms) Temperatura
    1,6 Continua 20 °C (68 °F)
    10 1300 20 °C (68 °F)
    20 200 20 °C (68 °F)
    30 60 20 °C (68 °F)
  5. Conecte los cables de señalización del disyuntor de batería 2 (si está presente) de la solución de baterías para la conexión de disparo de la bobina o para el disparo por tensión baja (UV) en la placa 640-4843 terminal J6604. El principio de conexión es el mismo que para el disyuntor de batería 1.
  6. Conecte los cables de señalización de conmutadores AUX del conmutador a la placa 640-4843, en la parte superior del SAI.
    Número de terminal Función Conexión
    J6601 UOB_RED (conmutador AUX redundante en disyuntor de salida de unidad) Conecte al conmutador AUX redundante en el disyuntor de salida de unidad UOB.
    J6602 SIB (disyuntor de aislamiento del sistema) Conecte al conmutador normalmente abierto (NA) en el disyuntor de aislamiento del sistema SIB para sistema en paralelo. El SIB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
    BB2 (disyuntor de batería 2) Conecte al conmutador normalmente abierto (NA) en el disyuntor de batería número 2*
    BB1 (disyuntor de batería 1) Conecte al conmutador normalmente abierto (NA) en el disyuntor de batería número 1*
    J6603 BB1_TRIP (disyuntor de batería 1) Conecte a la bobina de disparo o el disparo UV en el disyuntor de batería número 1*
    J6604 BB2_TRIP (disyuntor de batería 2) Conecte a la bobina de disparo o el disparo UV en el disyuntor de batería número 2*
    J6609 UOB (disyuntor de salida de unidad) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de salida de unidad (UOB).
    Disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB). El SSIB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
    J6614 Disyuntor de entrada de unidad (UIB) Conecte al conmutador AUX normalmente abierto (NA) en el disyuntor de entrada de unidad (UIB). El UIB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
    Disyuntor de derivación de mantenimiento (MMB) Conecte al conmutador AUX normalmente cerrado (NC) en el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB). El MBB debe contener un conmutador AUX para cada SAI conectado.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?