990-91111L-006

Procedimiento de instalación para sistemas marinos en paralelo

Sistema en paralelo 1+1 simplificado

Sistema en paralelo

  1. Instale el kit IP22 GVSOPT026 en los SAI. Para ello, siga el manual de instalación suministrado con el kit.
  2. Instale los SAI y los armarios de baterías modulares (si los hay) en el kit de montaje GVSOPT027. Para ello, siga el manual de instalación suministrado con el kit.
  3. Preparación de la instalación.
  4. Instalación de módulos de alimentación.
  5. Instalación del anclaje sísmico (opcional).
  6. Conexión de los cables de alimentación
  7. Conexión de los cables de señal.
  8. Conexión de los cables de señal desde un armario de baterías modulares.
  9. Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes.
  10. Siga uno de estos procedimientos:
  11. Conexión de los cables PBUS.
  12. Conexión de los cables de comunicación externos.
  13. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  14. Instalación final.
Para el desmantelamiento o el traslado del SAI una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?