990-91111G-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen modulaarisesta akkukaapista

Käytä valinnaisen GVSOPT030-asennussarjan signaalikaapeleita asennettaessa viereiseen modulaariseen akkukaappiin. Signaalikaapelit on hankittava erikseen asennettaessa modulaariseen erilleen asennettavaan akkukaappiin. Valmistele asennus modulaarisen akkukaapin asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

  1. Modulaarinen erilleen asennettu akkukaappi: Vie signaalikaapelit modulaarisesta akkukaappi 1:stä UPSin takaosaan.
  2. Viereinen modulaarinen akkukaappi: Vie signaalikaapelit modulaarisesta akkukaappi 1:stä UPSiin kuvan mukaisesti.
    1. Vie signaalikaapelit modulaarisesta akkukaappi 1:stä UPSiin aukon läpi.
    2. Vie signaalikaapelit UPSin kaapelikanavien kautta UPSiin.

    Vierekkäiset akkukaappi 1 ja UPS edestä

  3. Kytke signaalikaapelit modulaarisesta akkukaappi 1:stä UPSiin:
    1. Kiinnitä viimeisen modulaarisen akkukaapin (T) pääteliitin kortin 640-7552 liittimeen J8008.
    2. Kytke signaalikaapeli modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7552 liittimestä J8011 UPSin kortin 640-4843 liittimiin J6604 ja J6619.
    3. Kytke signaalikaapeli modulaarisen akkukaappi 1:n kortin 640-7552 liittimestä J8007 UPSin kortin 640-4864 liittimeen J6608.

    Signaalikaapelikytkennät neljän modulaarisen akkukaapin ja UPSin välillä

QR code for this page

Auttoiko tämä?