990-91111G-011

Rinnan käyvän järjestelmän asennusprosessi

Yksinkertaistettu rinnan käyvä 1+1-järjestelmä

Rinnan käyvä järjestelmä

  1. Asennuksen valmistelu.
  2. UPSissa, jossa ei ole esiasennettuja virtamoduuleja: Virtamoduulien asentaminen.
  3. Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen.
  4. Vain TN-C/480 V:n suorassa maadoituksessa (ei nollakytkentää): UPSin valmisteleminen TN-C / 480 V:n suorassa maadoituksessa.
  5. Tee jokin seuraavista:
  6. Signaalikaapeleiden kytkeminen.
  7. Signaalikaapeleiden kytkeminen modulaarisesta akkukaapista.
  8. Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan lisätuotteista.
  9. Tee jokin seuraavista:
  10. PBUS-kaapeleiden kytkeminen.
  11. Ulkoisten yhteyskaapelien kytkeminen.
  12. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen.
  13. Lopullinen asennus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?