990-91111G-011

Merenkulkuun tarkoitettujen rinnakkaisjärjestelmien asennusprosessi

Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä

Rinnan käyvä järjestelmä

  1. Asenna IP22-sarja GVSOPT026 UPSeihin – noudata sarjan mukana toimitettua asennusopasta.
  2. Asenna UPSit ja modulaariset akkukaapit (jos sellaisia on) jalasasennussarjaan GVSOPT027 – noudata sarjan mukana toimitettua asennusopasta.
  3. Asennuksen valmistelu.
  4. Virtamoduulien asentaminen.
  5. Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen.
  6. Virtakaapeleiden kytkeminen
  7. Signaalikaapeleiden kytkeminen.
  8. Signaalikaapeleiden kytkeminen modulaarisesta akkukaapista.
  9. Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan lisätuotteista.
  10. Tee jokin seuraavista:
  11. PBUS-kaapeleiden kytkeminen.
  12. Ulkoisten yhteyskaapelien kytkeminen.
  13. Käännettyjen turvamerkintätarrojen lisääminen tuotteeseen.
  14. Lopullinen asennus.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?