990-91111G-005

Installieren der Leistungsmodule

VORSICHT
Schwerlast
Leistungsmodule sind schwer und müssen durch zwei Personen angehoben werden.
  • Ein 20-kW-Leistungsmodul wiegt 25 kg (55 lbs).
  • Ein 50-kW-Leistungsmodul wiegt 38 kg.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Beginnen Sie beim Installieren der Leistungsmodule immer mit dem untersten Fach.
  1. Entfernen Sie die Schrauben an den Seiten des leeren Fachs für das Leistungsmodul. Entfernen Sie die Füllplatte, sofern vorhanden.
  2. Schieben Sie das Leistungsmodul in das Fach.
  3. Bringen Sie die Schrauben an den Seiten des Fachs wieder an.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?