990-91111G-005

Montage von Parallelsystemen

Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht

Parallelsystem

  1. Vorbereiten der Installation.
  2. USV ohne vorinstallierte Leistungsmodule: Installieren der Leistungsmodule.
  3. Installation der erdbebensicheren Verankerung (Option).
  4. Nur für festgeerdete TN-C/480-V-Systeme (keine Neutralleiterverbindung): Vorbereiten der USV für ein festgeerdetes TN-C/480-V-System.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  6. Anschließen der Signalkabel.
  7. Anschließen der Signalkabel aus einem modularen Batterieschrank.
  8. Anschließen der Signalkabel von der Schaltanlage und Zusatzprodukten anderer Hersteller.
  9. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  10. Anschließen der PBus-Kabel.
  11. Anschließen der externen Kommunikationskabel.
  12. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  13. Abschließende Montage.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?