990-91111G-005

Montage von Marine-Parallelsystemen

Parallelsystem 1 + 1 vereinfacht

Parallelsystem

  1. Bringen Sie den IP22-Bausatz GVSOPT026 an den USV-Systemen an wie in der mit dem Bausatz gelieferten Installationsanleitung beschrieben.
  2. Montieren Sie die USV-Systeme und die modularen Batterieschränke (sofern vorhanden) am Montagegestellsatz GVSOPT027 wie in der mit dem Bausatz gelieferten Installationsanleitung beschrieben.
  3. Vorbereiten der Installation.
  4. Installieren der Leistungsmodule.
  5. Installation der erdbebensicheren Verankerung (Option).
  6. Anschließen der Leistungskabel
  7. Anschließen der Signalkabel.
  8. Anschließen der Signalkabel aus einem modularen Batterieschrank.
  9. Anschließen der Signalkabel von der Schaltanlage und Zusatzprodukten anderer Hersteller.
  10. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  11. Anschließen der PBus-Kabel.
  12. Anschließen der externen Kommunikationskabel.
  13. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  14. Abschließende Montage.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?