990-91111G-005

Installationshinweise für Einzelsysteme zur Montage auf See

  1. Bringen Sie den IP22-Bausatz GVSOPT026 an der USV an wie in der mit dem Bausatz gelieferten Installationsanleitung beschrieben.
  2. Montieren Sie die USV und den modularen Batterieschrank (sofern vorhanden) am Montagegestellsatz GVSOPT027 wie in der mit dem Bausatz gelieferten Installationsanleitung beschrieben.
  3. Vorbereiten der Installation.
  4. Installieren der Leistungsmodule.
  5. Installation der erdbebensicheren Verankerung (Option).
  6. Anschließen der Leistungskabel.
  7. Anschließen der Signalkabel.
  8. Anschließen der Signalkabel aus einem modularen Batterieschrank.
  9. Anschließen der Signalkabel von der Schaltanlage und Zusatzprodukten anderer Hersteller.
  10. Anschließen der externen Kommunikationskabel.
  11. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  12. Abschließende Montage.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?