Vorbereiten der Installation
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen für
Kabel oder Kabelkanäle, während die Montageplatte angebracht
ist, und bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen in der Nähe
der USV.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Entfernen Sie die Frontblende.
- Entfernen Sie die untere vordere Platte.
- Entfernen Sie die transparente Abdeckung.
- Entfernen der oberen Abdeckung:
- Entfernen Sie die Schrauben und kippen Sie die Vorderseite der oberen Abdeckung nach oben.
- Schieben Sie die obere Abdeckung nach hinten, um sie zu entfernen. Führungsnasen hinten an der oberen Abdeckung müssen aus den Schlitzen in der Rückseite der USV herausgleiten.
- Für die Installation mit angrenzendem zusätzlichem Schrank auf der linken Seite der USV: Entfernen Sie die linke Seitenwand. Bei manchen angrenzenden zusätzlichen Schränken wird die Seitenwand wieder angebracht. Beachten Sie das Produkthandbuch für angrenzende Zusatzschränke.
- Für die Installation mit angrenzendem zusätzlichem Schrank auf der linken Seite der USV: Entfernen Sie die linke untere Seitenplatte für die interne Verlegung der Leistungskabel zwischen der USV und dem daneben stehenden zusätzlichen Schrank.
- Für die Installation mit angrenzendem zusätzlichem Schrank auf der rechten Seite der USV: Entfernen Sie die rechte Seitenwand. Bei manchen angrenzenden zusätzlichen Schränken wird die Seitenwand wieder angebracht. Beachten Sie das Produkthandbuch für angrenzende Zusatzschränke.
- Für die Installation mit angrenzendem zusätzlichem Schrank auf der rechten Seite der USV: Entfernen Sie die rechte untere Seitenplatte für die Verlegung der internen Leistungskabel zwischen der USV und dem daneben stehenden zusätzlichen Schrank.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Kabeleintritt von unten: Entfernen Sie die Montageplatte unten an der USV.
- Kabeleintritt von hinten: Entfernen Sie die Montageplatte an der Rückseite der USV.
- Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle in die Montageplatte. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Installieren Sie die Montageplatte unten oder an der Rückseite der USV.
- Entfernen Sie die hinteren Montageplatten und die hinteren Bürstenplatten von der USV.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Installation ohne Kabelkanäle: Bringen Sie die Bürstenplatten wieder an.
- Installation mit Kabelkanälen: Bohren Sie ein Loch für Kabelkanäle in die Montageplatten, installieren Sie die Kabelkanäle und bringen Sie die Montageplatten wieder an.
- Führen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die linke hintere Bürsten-/Montageplatte und in die linke Seite der USV.
- Führen Sie die externen Kabel, die die Verbindung zur Steuereinheit herstellen, durch die rechte hintere Bürsten-/Montageplatte und durch den Kabelkanal zur Vorderseite der USV.
- Führen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel durch die rechte hintere Bürsten-/Montageplatte und in die rechte Seite der USV.